This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR604X0-CALC:LMR604303SRAKRQ1 的 SPICE 模型请求

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1605785/lmr604x0-calc-request-for-spice-model-for-lmr604303srakrq1

部件号:LMR604X0-CALC

您好、

 

我目前正在研究采用 LMR604303SRAKRQ1 的设计以进行精确的电路仿真、我们需要该元件的 SPICE 模型。

您能否确认该器件是否有可用的 SPICE 模型? 如果不是、您是否可以提供任何替代模型(例如 IBIS 或行为模型)?

我们将非常感谢您的帮助。 如果您需要我方面的任何其他详细信息、请告诉我。

 

此致、

Lavuluri Divya Jyothi

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的提问、我们将进行调查并回复您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Divya

    产品页面上目前有一个您可以使用的快速入门计算器。 我将在内部进行检查。  

    据我所知、SPICE 模型不可用。 SIMPLIS 模型似乎可用。

    谢谢。此致

    Naresh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Divya

    此外、您能否确认是否与 TI 签订了 NDA?

    谢谢。此致

    Naresh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Naresh Adepu:

    您能否请检查并分享任何其他型号是否可尽快获得相同规格的产品。

    谢谢、此致

    Lavuluri Divya Jyothi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Divya

    如果您与 TI 签订了 NDA、请确认吗?

    谢谢。此致

    Naresh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Naresh、

    我没有与 TI 签订 NDA。 对于电路验证、我需要模型。

    谢谢、此致

    Lavuluri Divya Jyothi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Divya:

    感谢您的问题。  

    产品页面上的内容是 我们目前针对此器件提供的全部内容

    谢谢。此致

    Naresh