This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG2100R026:申请 LMG2100R026 的 SIMPLIS 和 PLECS 模型

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG2100R026, LMG2100R044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1605219/lmg2100r026-request-for-simplis-and-plecs-models-for-lmg2100r026

器件型号: LMG2100R026
主题: LMG2100R044 中讨论的其他器件

TI 团队大家好、

我当前正在使用 LMG2100R026 进行仿真。

我注意到 LMG2100R044 的 SIMPLIS 模型在产品页面上提供、但我找不到 LMG2100R026 的特定模型。

您能否提供以下方面的帮助?

1.型号请求:您能否为 LMG2100R026 提供或创建 SIMPLIS 和 PLECS 模型?
2.修改指南:如果 无法提供这些新模型、您能否指导我如何修改现有 LMG2100R044 模型以匹配 LMG2100R026 特性?

感谢您的支持。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jihae:

    目前、我们尚未在 TI.com 上发布 R026 版本的 Simplis 模型。 我已通过电子邮件与您联系以继续此对话。

    此致、
    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyle:

    感谢您的快速响应和提供 SIMPLIS 模型。 它对我的电流仿真非常有帮助。

    除了 SIMPLIS 模型之外、您还能否为 LMG2100R026 提供或创建 PLECS 模型? 使用 PLECS 版本将极大地帮助进行系统级分析。

    此致、Jihae

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jihae:

    此时我们没有可共享的 PLEC 模型。

    此致、
    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyle:

    我检查了以下链接主题中提供的 LMG2100R026 的 PLECS 模型。

    LMG2100R026:LTSpice 仿真模型 — 仿真,硬件和系统设计工具论坛-仿真,硬件和系统设计工具 — TI E2E 支持论坛

    我计划将 LMG2100R026 和 LMG2100R044 纳入我的系统设计和仿真中。 因此、我对两款器件的仿真模型有疑问:

    1. 指定 LMG2100R026 :您能否确认所提供的 PLECS 模型是否可以直接“按原样“使用而无需进一步修改?

    2. 指定 LMG2100R044 :因为我也需要模拟 LMG2100R044 ,所以我想调整 R026 模型来实现这个目的。 您能否说明 必须调整哪些特定参数以匹配 R044 的特性?

    非常感谢您为这两款器件设置准确的仿真。

    感谢您的支持。

    此致、
    Jihae

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jihae:

    我不知道您提到的主题中提供的 PLEC 模型的状态。 快速检查开关损耗分量(导通损耗和关断损耗) 与导通损耗部分看起来是否准确、 在查看器件功率损耗时、这些是主要部分。  

    要使其适应 LMG2100R044 模型、这将需要根据数据表参数更新开关损耗、导通损耗和反向导通。

    此致、

    Kyle