This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS26630-33EVM:用于 tps2663-33EVM 的非加密 SPICE 模型

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1599433/tps26630-33evm-non-encrypted-spice-model-for-tps2663-33evm

器件型号: TPS26630-33EVM
主题中讨论的其他器件: TPS2663

我需要 tps2663-33EVM 的非加密 SPICE 模型? 您能否分享您的最新车型? 我可以在 LTSpice 上使用它吗?

 

此外、您能否提供 TPS2663 的时间 — 电流 (I-t) 曲线,而不是时间 — 功率‑耗散曲线?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有机会查看此内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rana:

    热关断时间取决于功率耗散、而不是电流。 这就是我们有时间与功率的原因。

    您可以根据工作电压将其转换为电流。 启动期间的电压变化也会有所变化。

    我们建议使用 PSPICE for TI for eModel。  

    谢谢  
    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amrit Jit  我尝试运行模型、但它显示库缺失的错误... 我不知道为什么。 您能告诉我在哪里可以找到电子保险丝模型吗?  

    对于该应用、它是 48V 输入电压。 负载为 50W 静态和  2.5mF。 因此,由于启动时的浪涌电流,我们有一些问题,但我也需要针对不同的故障情况做一些时间图。 我需要工作电子保险丝模型。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rana、

    在 PSPICE 模型上、基于热性能的模型将无法准确实现。  

    是否尝试增大 DVDT 电容器?

    50W + 2.5mF 充电电流浪涌将变得过高、电子保险丝将在启动期间进入热关断状态。

    您可以为 2.5mF 电容器充电。 您能否在电子保险丝完全导通时连接 50W 负载。 您可以使用 PGOOD 引脚作为基准。

    谢谢  
    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用 PGOOD。 你有工作模型与我分享吗?. 我使用的是 TPS66230-33

     我并行使用两个电子保险丝。   请检查 2 个 TPS2663 是否可以与反向阻断 FET 共用一组? 此外、 检查是否可以在 2 个 TPS2663 之间共享一个 RLIM?  在这种情况下、RLIM 值将减少 2 倍。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rana:

    对于并行操作、您可以遵循以下应用手册。

    TPS2663 电子保险丝的并联运行

    1、反向电流取决于 VIN-VING VOUT 电平。 如果 FET_>VIN、外部 VOUT 将关断。 查找阈值数据表。

    2. RILIM 不能连接在一起。 可能会导致故障。  

    谢谢

    Amrit