This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:LM5122 瞬态 PSpice 模型由于内部 ABM 环路而导致 ORPSIM-15143

Guru**** 2811915 points

Other Parts Discussed in Thread: PSPICE-FOR-TI, LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1609235/pspice-for-ti-lm5122-transient-pspice-model-causes-orpsim-15143-due-to-internal-abm-loop

部件号:PSPICE-FOR-TI
主题: LM5122 中讨论的其他器件

我正在使用 PSpice for TI 仿真 LM5122 升压转换器。

运行瞬态仿真时、我始终得到:

误差 (ORPSIM-15143):涉及 X_U1.E_U9_ABM2 的电压源和/或电感器环路

我已经:
–添加了 VIN 源的串联电阻
–为所有电感器和电容器添加了 ESR
–添加了高值分流电阻器

我的 PSpice for TI 安装仅提供瞬态 LM5122 模型。
RSHUNT 选项在此构建中未公开(仅 CSHUNT 可用)。

误差似乎源自 LM5122 ABM 模型、而不是原理图。

请确认:

  1. 这是否是 LM5122 瞬态 PSpice 模型中的已知限制/错误

  2. 如果有更新或修补的模型

  3. 或 PSpice for TI 中的推荐权变措施

我目前在 PSICE for TI 版本: 10.0.26200 内部版本 26200

我还提供了设计原理图以供您参考。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ankur、

    让我们来看看这一点。

    我希望下周初有一些反馈。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ankur、

    查看原理图、看起来分流电阻器 R5 短路了。
    后面有一条蓝线可以绕过分流器、因此在元件放置过程中可能会出现小错误。
    您能否通过在模型中移除 R5 并再次放置来仔细检查它?

    如果此操作无法解决错误、能否附上您的 PSpice 模型文件?
    然后、我将尝试重新创建您的错误并寻找解决方案。

    谢谢、此致、
    Niklas