This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2676:我想对输出电压波形上升沿进行采样。

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: TLVM13630, LMR51430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1609741/lm2676-i-would-like-a-sample-of-the-rising-edge-of-the-output-voltage-waveform

器件型号: LM2676
Thread 中讨论的其他器件: TLVM13630LMR51430

没有软启动端子。 输出电压在启动时是否立即达到设定的输出电压? 还是以时间常数达到设计的电压? 我想以图形方式显示在启动时达到设定的输出电压需要多长时间。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我认为该器件中没有实现软启动功能。 我在 Webench 中尝试了一些启动仿真、 启动时间似乎因组件而异。 因此、达到设定点所需的时间会因器件电流限制、输出电容和输出上的负载而异。

    话虽如此、这款器件非常旧、如果用于新设计、我建议使用我们的一些较新器件。 一些选项是 LMR51430 或 TLVM13630(如果您想要模块,)。 它们会以更低的成本提供更好的整体性能。

    此致、

    Niranjan