This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:IRHQ6110 PSPICE 模型

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: PSPICE-FOR-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1608591/pspice-for-ti-irhq6110-pspice-model

部件号:PSPICE-FOR-TI

我在 TI 的用于 Infineon 器件型号 IRHQ6110 的 PSPICE 工具中找不到 PSPICE 模型、尽管它确实显示在 Cadence PSPICE 模型列表中。   请参阅下面的屏幕截图、以列出节奏模型片段。   

TI 的 PSPICE 工具中 IRHQ6110 是否存在 PSPICE 模型?

如果是、如何找到它?

如果不是、是否有办法将 IRHQ6110 的 PSPICE 模型从 Cadence 库中获取到 TI 的 PSPICE 工具中?

IRHQ6110_InCadencePSPICE_Lib_20Jan2026.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John、 IRHQ6110 不是 TI 产品、 请联系 Cadence 或 Infineon。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Tatiana, Will。  约翰