This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC14141-Q1:UCC14141-Q1 的 SPICE 图

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC14141-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1610023/ucc14141-q1-spice-drawing-of-ucc14141-q1

器件型号: UCC14141-Q1

您好:

我需要使用 SPICE 图来模拟 UCC14141-Q1 元件的不同工作模式。 我看到有一个 Tina 文件、但我需要用于应用的 SPICE 文件。 如果可以、请告诉我。 谢谢你。

此致、
Natalie Serra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Natalie、

    我刚刚向您发送了一个朋友请求、以便我可以私下向您发送此请求。

    此致、

    Carter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有看到朋友请求:0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Natalie、

    主题介绍了如何发送朋友请求。 您应该收到一封包含我朋友请求的电子邮件。 如果您没有收到这封电子邮件、请向我发送一个朋友的请求。

    此致、

    Carter