This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010232:关于基于 TIDA-010232 的电路原理图审阅‑

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1612036/tida-010232-regarding-the-circuit-schematic-review-based-on-tida-010232

器件型号: TIDA-010232

您好的团队、

我的客户正在根据‑TIDA-010232 参考设计设计绝缘‑Ω 电阻测量电路。

 如果您能检查电路配置、确认所需规格没有问题、我将不胜感激。

我将通过私人消息向客户发送原理图、因此如果负责人向我发送朋友请求、将会很有帮助。  

此致、

Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kyohei、

    请通过电子邮件与我联系。

    此致、

    Andreas Lechner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andress-san:

    感谢您的答复!

    您能告诉我您的电子邮件地址吗?

    此致、

    Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyohei:

    我将通过私人消息与您联系。

    此致、

    Andreas