This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC35131-Q1-CALC:UCC35131-Q1 的 PSpice 模型

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC35131-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1612140/ucc35131-q1-calc-pspice-model-of-ucc35131-q1

器件型号:UCC35131-Q1-CALC
主题: UCC35131-Q1 中讨论的其他器件

您好的团队、

我们将为电池充电器系统设计 UCC35131-Q1。  能否请您帮助提供 UCC35131-Q1 的 PSpice 模型? 感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    该器件的 Simplis 模型正在 开发中 、并计划在器件 RTM 期间发布。

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我理解、感谢您的答复。