This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM5601R5EVM:TPSM5601R5EVM 关键尺寸

Guru**** 2922440 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM5601R5EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1613429/tpsm5601r5evm-tpsm5601r5evm-critical-dimensions

器件型号: TPSM5601R5EVM

我的团队对在我们目前正在设计的装配件中使用 TPSM5601R5EVM 感兴趣。 我们之前被告知(申请号:CS3188499)、无法向我们提供该板的模型。 但是、TI 能否为我们提供孔直径和位置的测量值、以便确定如何将该板安装在组装中? 如果不是这样、那么我们可以使用一些测量来缩放数据表 PDF 中提供的电路板图像?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian:

    我相信我已经看到了前面的问题。 现在我就能获取板级配置文件。 为混乱而道歉。 PFA.

    e2e.ti.com/.../BSR120A.zip

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您无法查看这些文件、请告诉我。 我可以从它们中得到尺寸。

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Niranjan、感谢您的帮助。 我无法使用现有工具打开这些文件。 您能否将孔尺寸发送给我们? 如果可能的话,那么电路板的尺寸包络也请。

    此致、

    Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian:

    这些是尺寸。 1 mil = 0.001 英寸/0.0254 毫米

      

    此致、

    Niranjan