This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEMU110-U:XDS110 (TMDSEMU110-U) 上的 HSM 调试查询// Q1D838D

Guru**** 2924610 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSEMU110-U, AWR2944

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1613684/tmdsemu110-u-hsm-debugging-inquiry-on-xds110-tmdsemu110-u-q1d838d

器件型号: TMDSEMU110-U
主题: AWR2944 中讨论的其他器件

TI 团队大家好、

美好的一天!

请查看以下器件和客户咨询并提供建议。

客户想确认 XDS110 (TMDSEMU110-U) 是否支持 HSM 调试? 如果支持 HSM 调试、请告诉我们是否 需要任何额外的硬件、许可证或配置才能启用该功能。

您能否建议或提供该器件的相关数据表。

Mouser PN:595-TMDSEMU110-U

MFR PN:TMDSEMU110-U  

 

提前感谢您的及时答复。

此致、

Lucas Lim
Mouser 技术支持
Mouser Electronics、Inc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas:

    您能告诉我这里哪个 TI 器件是目标器件吗?

    此致、
    Aswin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aswin:  

    对于每位客户来说、是的、它是 TI 的目标器件 (AWR2944)。 请审核并提供建议。

    此致、
    Lucas Lim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas:  

    安全相关信息不能在公共论坛中共享。 请联系您所在地区的 FAE 以获取相同信息。

    在此处关闭该主题。

    此致、

    Shruti