This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR471TPEVM:在独立 Python 应用程序中使用 DLP EVM GUI 软件库/API

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: DLPDLCR471TPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1615584/dlpdlcr471tpevm-using-dlp-evm-gui-software-library-api-in-a-standalone-python-application

器件型号: DLPDLCR471TPEVM

软件: DLP EVM GUI
EVM: DLPDLCR471TPEVM

您好:
我是一名大学生、隶属于一家学生半导体制造组织。 我们将 DLP LightCrafter Display 471TP EVM 用作光刻步进器的 UV 投影仪。

我们希望将 DLP 投影仪控制装置和步进电机控制装置集成到单一的 Python 应用中。 目前、我们能够使用投影仪 API 在 EVM GUI 高级模式下编写 Python 投影仪脚本。 但是、我们目前不知道如何在提供的 GUI 软件之外连接到 EVM。

是否可以在独立应用程序中使用 GUI API、或者除了低级 I2C/USB 命令之外、将指令连接到投影仪并向其发送指令? 我们希望能够上传图像、更改 RGB 值和控制曝光时间。

如果您有任何其他问题或需要澄清的问题、请告知我。  
感谢您抽出宝贵时间。