This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Tina-TI_ENGLISH:模拟 TMCS1107 的错误

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1616373/tina-ti_english-errors-simulating-tmcs1107

器件型号: Tina-TI

我正尝试对此器件进行仿真。 如果没有时间开关、它可以正常工作、但输入时间开关(用于模拟保险丝熔断)后、我会收到收敛错误或浮点溢出错误、具体取决于我选择的仿真设置。

我连接了电路。

CurrentSenseHall.TSC 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    我正在研究这个问题、明天会回来。

    此致、

    Holly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    该模型无法按照您定义的方式运行、但您可以对电流源进行建模、并将其降至 0A 以模拟保险丝熔断。

    如果这样做、您将看到我们数据表中定义的相同行为、如下所示:

    在 TINA 中、如果您双击模型并选择“Enter Macro“、您可以看到描述模型定义的条件下的代码。 模型仅在线性工作范围内定义。

    我希望这是一个合适的替代方法,你试图做什么。

    此致、

    Holly