This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC3802:UCC3802 仿真问题

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC3802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1615576/ucc3802-ucc3802-simulation-issue

部件号: UCC3802

我目前正在 PSpice 中仿真 UCC3802 控制器。 但是、仿真未完成并且似乎挂起。 它运行了近 30 分钟、没有生成任何结果或显示任何错误消息。

过去一周我每天都在尝试这种方法、但问题仍然存在。

您能帮助我确定可能的原因并提出解决方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果它正在运行 30 分钟、则很可能是意外接地短路。 请检查所有节点。  

    如果您在尝试上述操作后仍然遇到问题、 请分享您的 PSPICE 文件、以便我们可以为您提供帮助。  

    此致、

    Adhvaidh