This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM65645:如何在双相模式下运行 LM656x5 以获得更大的电流并确保平衡的电流共享?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LM65625, LM65645, LMR38020, LMR51625, LMR38015

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1616861/lm65645-how-to-operate-the-lm656x5-in-dual-phase-mode-to-get-more-current-and-ensure-balanced-current-sharing

器件型号: LM65645
主题中讨论的其他器件: LM65640、LM65625、 LMR38020、LMR51625LMR38015

我有一个 36V 至 5V 转换器、其中我在自动模式下使用 LM656x5400kHz! 由于环境温度较高、很可能会出现过热、这可能需要在两个转换器之间分配负载。

此转换器似乎不提供具有 Comp 引脚的双相工作封装(例如 LM65460)! 如何将这两个转换器堆叠在一起并确保平衡的电流共享?

是否有任何类似的选项、我可以以相同的效率使用! 我无法使用 LM65460、因为我的高压线路输入可高达 40V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hassan:

    您可以查看 LM65640。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM65640 的效率会比我的输出电流低得多(总电流为 1.6A:双相运行时每个转换器为 0.8A)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hassan:  

    LM65625 或我们的一款简单交换机、您可能需要使用。 我认为您不需要 Iout 最大值的两相  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的环境温度太高、如果我仅使用一个转换器、则没有足够的布板空间来实现所需的结至环境热阻。 这就是我考虑将负载 (&loss) 拆分成两个转换器的原因。  

    我将尝试使用一个 LM65645 并查看它的性能、但我想选择在电路板上组装另一个 LM65645、并在需要时使用它进行测试。 这就是我正在寻找 LM65645 双相工作模式的平衡电流共享方法的原因。

    我选择 LM65645 而不是 LM65625 的原因是、根据数据表和 Webench 仿真、45 的输出负载效率更高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否尝试过查看我们的简单开关器件、如 LMR38020、LMR38015、LMR51625

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道、LM65640 支持两相。 LM65645 符合数据表的要求。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、LM65645 具有高效率和更出色的结至环境热阻  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找不到有关 LM65645 双相运行的信息! 您能就如何连接它们以确保平衡的电流共享提供建议吗?
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、更正了我的拼写错误 LM65645 不支持两相、但 LM65640 确实支持两相