This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC-DESIGN-CALC:SPICE 文件

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1616294/adc-design-calc-spice-file

部件号:ADC-DESIGN-CALC

我需要模拟:ADC3908S025IRSMR ,但找不到 (.lib ) 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Shurooq,

    遗憾的是、我们的产品中没有此 ADC 或任何其他高速 ADC 的 SPICE 模型。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Reeder 先生通常如何仿真 ADC 呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    模拟或验证其功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Shurooq,

    某些仿真引擎(如 SystemVue)允许工程师输入性能规格以查看信号链系列。

    通常、工程师将使用 sparameters 来设计和开发前端。

    或者购买 ADC/器件 EVM 来评估工作台的性能。

    遗憾的是、这并不是任何高速/射 频 ADC 供应商为客户提供的标准 Sim 工具产品。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分