This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG36XX-CALC:LMG3522R030RQSR EMI 仿真

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1611930/lmg36xx-calc-lmg3522r030rqsr-emi-simulation

器件型号:LMG36XX-CALC

您好:

我正在从事高功率 GaN 逆变器的传导 EMI 仿真工作、需要 spice/LTspice 模型来实现 LMG3522R030RQSR 包括在仿真中的功率 IC (650V GaN 集成驱动器+ FET)。

我的用例是传导 EMI 和开关瞬态分析、因此模型必须准确表示与 EMI 相关的开关行为((dv/dt,输出电容行为和驱动器影响)、而不仅仅是损耗或平均行为、这一点很重要。

具体而言、我请求:

  • 可用于 LTspice 的 LMG3522R030RQSR spice/LTspice 仿真模型或库、适用于 EMI 和高 dv/dt 瞬态仿真。

如果该部件的模型不可用、我将感谢您:

  • 推荐的 650V GaN 功率 IC(集成驱动器+ FET)、并具有公开提供的 LTspice 模型、其中包括 EMI 相关开关详细信息。

请告诉我是否可以提供这样的模型。 非常感谢您的帮助。

注意:下拉菜单中未提供此器件、因此可能会将其分类为错误器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我们目前正在为我们的器件开发 SPICE 模型。 我们会在有任何更新时回复您。

    此致、

    Shruti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    我们确实在 TI 网站上的设计和开发->设计工具和仿真下提供了 LMG3522 的 PSpice 模型。

    PSpice 模型链接:

    LMG3522R030 PSpice 模型

    希望这对您有所帮助!

    此致、

    Shruti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我已经尝试使用这个 PSPICE 模型。 但是,我对 LTSpice 模型感兴趣,因为现有的 SPICE 模型在 LTSpice 中不可用。  

    谢谢你。