This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63020:工作温度范围内的温度 v/s 效率曲线、MTBF 数据

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63020EVM-487

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1615131/tps63020-temperature-v-s-efficiency-curve-across-operating-temp-range-and-mtbf-data

器件型号: TPS63020

我们目前正在评估用于我们应用的以下 TI IC:
TPS63020QDSJTQ1
 
作为 我们可靠性和性能评估的一部分、我们恳请您提供以下支持:
  1. 额定工作温度范围内的温度与效率曲线
  2. 上述 IC 的 MTBF(平均故障间隔时间)数据或估算的 MTBF 小时
image.png
 
 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aidin:

    让我明天检查并回复您。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请提供 PFM 和强制 PWM 模式下 Vin = 2.5V 至 4.2V、Vout = 3.3V 且 Iout = 2A 的图形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aidin:

    对于温度与效率曲线、您可以在 TPS63020EVM-487 上进行测试。 或者、您可以根据在室温下测试的数据表中的效率数据进行粗略的估算。 在高温下、效率通常下降约 1%–2%。

    TPS63020QDSJTQ1 的 MTBF   1x 10 10   小时。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要–40 到+85 度的效率  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aidin、

    该 EVM 已准备好用于这些效率测量。 请为此任务订购电路板。

    此致、
    Brigitte