This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS43060:我试图对 TPS43060 进行仿真、其中输入为 15V、所需输出为 24V、

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS43060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1618766/tps43060-i-was-trying-to-simulate-tps43060-where-the-input-is-15v-and-output-needed-is-24v

部件号: TPS43060

我当时尝试仿真 TPS43060、其中输入为 15V、所需输出为 24V、但不知道出了什么问题、无法获得 24V 电压、请问该设计有什么问题

tps43060.TSC 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Blessy、

    感谢您使用 e2e 论坛。
    查看原理图、有一些应该纠正的错误:
    -在 VCC 引脚没有电容器,这是必须避免 VCC 电压的压降
    - RT 引脚接地短路。 请在此处连接一个电阻器以设置开关频率。

    一旦您修复了原理图错误并且仍然没有看到控制器的任何开关行为、仿真可能还存在其他问题。

    我强烈建议考虑通过 TINA 来使用 PSpice for TI 仿真工具。
     TINA 没有较新的版本、模型文件也不再收到更新。
    TPS43060 的 PSpice 模型应附带最新的模型版本、还包括一个预构建的测试台、用于直接启动仿真。

    TPS43060 的 PSpice 模型可从以下位置下载:
    https://www.ti.com/lit/zip/slvm732

    此致、
    Niklas