This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:您已达到并发设备访问限制。 太多设备试图使用同一访问密钥进行连接

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: PSPICE-FOR-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1618800/pspice-for-ti-you-have-reached-the-concurrent-device-access-limit-too-many-devices-are-attempting-to-connect-with-the-same-access-key

部件号:PSPICE-FOR-TI

您好:

我在几个`s 上使用了 PSpice for TIn`t(我不再使用它)。

当我尝试在新桌面上安装 Pspice,我总是收到错误“

您已达到并发设备访问限制。 太多设备试图使用同一访问密钥进行连接

 

是否可以删除另一台 PC 的许可证`s、我只打算在这台新桌面上使用 PSpice?

 

此致

Alexander