This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54538:TPS54538 的 PSpice 模型不在 TI-PSPICE 中编译/运行

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: PSPICE-FOR-TI, TPS54538

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1618632/tps54538-pspice-model-for-tps54538-does-not-compile-run-in-ti-pspice

器件型号: TPS54538
主题中讨论的其他器件:PSPICE-FOR-TI

TPS54538 的 PSPICE 仿真 (SLUM922.ZIP)。  未运行并显示以下错误消息:

错误 (ORPSIM-15461):X_U1.X_U7_U724 的接口节点数不正确。
错误 (ORPSIM-15461):X_U1.X_U8_U832 的接口节点数不正确。
错误 (ORPSIM-15461):X_U1.X_U842 的接口节点数不正确。
错误 (ORPSIM-15461):X_U1.X_U839 的接口节点数不正确。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    我们将检查并重新开始测试。

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    观察到的 ORPSIM-15461“接口节点数量不正确“错误是由于 PSpice 版本不兼容而导致的、而不是原理图问题。
    TPS54538 瞬态 PSpice 模型 (SLUM922) 已在 Cadence PSpice 16.6/17.x 上进行了验证 较新的版本(包括 PSpice 23.1)实施更严格的层次结构引脚检查、这会导致加密的内部子电路出现故障。

    建议的操作:
    请使用 PSpice 17.4 或更早版本运行模型、

    此致、

    Usha。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在运行最新的 PSPICE-FOR-TI 免费版本 (23.1-2004-S001)。 我没有 Cadence 许可证。  是否有正确版本的 PSPICE-FOR-TI 免费版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    我们只有 PSIPCE-for-TI、您可以按照当前版本中的以下说明运行仿真:

    对于 TI 加密的电源器件瞬态模型、nom_pspti.lib 不是必需的、可能会与内部行为子电路相冲突。 建议在运行 PSpice 23.x 时将其移除

    1. PSpice→编辑仿真配置文件

    2.打开配置文件选项卡

    3.选择库

    4.在列表中,找到并选择:

      nom_pspti.lib

    5.单击删除

    6-单击“确定“

    Re — 运行仿真

    这可防止再次自动插入库。 我已经尝试过,它现在正在工作!

    此致、

    Usha。