This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562203:查询 TPS562203 的纹波和开关波形

Guru**** 2891740 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS562203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1618154/tps562203-query-for-ripple-and-and-switching-waveform-for-tps562203

部件号: TPS562203

以下是有关 TPS562203 电源的一些查询、其 Vin = 12V、Vout = 5V 且 Iout=TPS562203 100mA。 达到最佳性能。

  1. 在相同负载 100mA 下、开关波形不符合电平板波形。  
  2. 对于 5V 至 100mA 负载电流、输出电压纹波 Pk-Pk 大于 50mV。 目标是实现低于 25mV。 如数据表中所示、偶数纹波没有形状

 

我无法连接波形。 从 TI 端上传文件时遇到错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pravesh、

    我们将检查该问题、然后重新进行检查。

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pravesh、

    您能分享原理图文件以供我们查看吗?

    此致

    Nikhil  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nikhil、

    我已经给你发了电子邮件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nilesh

    我已通过邮件回复此查询。 请看一下。 由于我们正在进行邮件通信、因此请您关闭此主题。

    此致

    Nikhil