This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5118:申请 NDA 表单

Guru**** 2923960 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5118, LM5158, LM5156

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1618962/lm5118-requesting-an-nda-form

器件型号: LM5118
主题中讨论的其他器件: LM5158LM5156

大家好、 我一直在编写 lm5118 数据表、以充分利用 IC 功能、到目前为止我已经取得了成功。

 

我在 LTSpice 上设置了降压和降压/升压、并且没有纹波输出。 是降压电感器上的压降、因此不是我首选的 VOUT。

 

我在这里申请 NDA 表、所以我可以完全构建原理图、其中包括用于 LED 输出的 LM5118 和 3 个 LM51581RTER。

 

如果可以继续、请告诉我。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joel:

    感谢您使用 E2E 论坛。

    您可以在产品页面上找到 LM5118 未加密的 PSpice 模式:

    LM5118 数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joel:

    您选择的似乎未解决。

    如果您未获得所需信息、请详细描述缺少的内容。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已搜索链接的、 没有可用的 SPICE 文件。 我下载了工作台版本 A 有一段时间回来,但仿真从来没有通过 2%甚至 30 分钟后.

    现在熟悉了 LTSpice Soft 且无纹波直流信号、我将喜欢 LM5118 和  LM51581RTER IC 的 SPICE。  

    遇到许多帖子、表示我需要填写 NDA 表单才能获取这些 SPICE 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joel:

    如果您从产品页面开始:

    LM5118 数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

    然后选择:

    -设计与开发

    -设计工具和仿真

    LM5118 未加密 PSpice 瞬态模型 ->下载

    访问以下链接: https://www.ti.com/lit/zip/snvmaj8

    LM5158 PSpice 文件目前未公开、但您可能会从 LM5156 开始使用 — 此器件非常接近。

    借助 NDA、您通常可以访问未加密的 PSpice 文件、该文件对此器件来说是公开的

    FYI:制定 NDA 是法律和组织方面的一项重大工作、因此需要有一个特定的商业案例来弥补这项工作。 如果是这种情况、请联系您当地的销售代表。

    此致、

     Stefan