This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:TPS61030:Pspice 模型故障

Guru**** 2927220 points

Other Parts Discussed in Thread: PSPICE-FOR-TI, TPS61030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1617671/pspice-for-ti-tps61030-pspice-model-malfunction

部件号:PSPICE-FOR-TI
主题中讨论的其他器件: TPS61030

下载数据表中提供的“TPS61030 未加密 PSpice 瞬态模型包(修订版 A)“并尝试在 PSpice for TI 中运行它后、发生了错误。
我希望在解决这个问题方面给予帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您使用 e2e 论坛。
    负责该 PSpice 模型的工程师目前不在办公室。
    我查看了模型文件、发现网表文件中存在语法错误。 这是一个错误放置的括号“}“

    我修复了线路、现在模型再次正常运行。
    我们将在不久的将来将模型的修订版本上传到 TI.com 网站。

    在此期间、请使用此文件:
    e2e.ti.com/.../SLIM126_5F00_fixed.zip

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的支持。
    仿真现在正在运行、但仍无法获得 5V 输出。
    您能再次检查一下吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈。
    您是否在整个仿真时间内运行了测试台?
    默认仿真为启动、这意味着 VOUT 缓慢上升(首先达到 VIN 电平、然后器件开始开关、VOUT 进一步增加至 5V)
    如果您这边没有发生这种情况、请随时向我发送仿真输出的屏幕截图、我将进行一个查看。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Niklas 的帮助回复。

    请告知我们您的最新信息。