This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XDS110ISO-EVM:XDS110 的 CTI 至 CM20 适配器中出现错误

Guru**** 2925480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1616704/xds110iso-evm-errors-in-cti-to-cm20-adapter-for-xds110

器件型号: XDS110ISO-EVM

你(们)好

目前、我们有以下问题:
使用我们的 XDS110 调试器开发套件时、我们发现提供的 CTI 转 CM20 引脚适配器不起作用。

具体而言、我们观察到以下几点:
•在我们的所有五个 XDS110 调试器开发套件中、CTI 到 CM20 引脚适配器都出现故障。
•使用这些适配器时、引脚 5 (VTREF) 和引脚 8 (GND) 之间的 CTI 侧发生短路。
•CTI 到 CM10 引脚适配器可以正常工作、不会出现任何问题。 它们没有上述短路。

是否已知道此问题?  
是否有解决方案或交换流程?

谢谢

文森佐

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我正在内部检查、请让我明天再回到您的身边。

    此致、
    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此适配器没有已知问题。 设计文件(在TI 产品页面上提供)看起来也不错。 我还能够在设置中成功使用 20 引脚适配器。  

    是否有解决方案或交换流程?

    他们是通过 TI.com 购买的吗?

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    是的、来自 TI。 我会通过电子邮件向您发送详细信息、使用 附件更快...

    谢谢

    文森佐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Vincenzo、

    听起来不错、将离线处理该主题。

    BR、

    马特