This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM843B22-A26-A22-CALC:TPSM84538 — 仿真模型请求。

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54538, TPSM84538, TPSM84338

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1619541/tpsm843b22-a26-a22-calc-tpsm84538---simulation-model-request

器件型号:TPSM843B22-A26-A22-CALC
主题中讨论的其他器件: TPSM84538TPSM84338、TPS54538

您好:

请忽略“TPSM843B22-A26-A22-CALC"上方“上方的 TI 器件型号 — 我们无法使用我们感兴趣的实际器件型号“TPSM84538"完成“完成表单。

TPSM84538:   

是否有 TPSM84538 同步降压电源模块的仿真模型((LTSpice、Texas Instruments 仿真或其他)?

我们非常重视将此 IC 集成 到我们用于石油和天然气行业的移动遥测装置的设计中。

谢谢你。

 

 

Conrad Jones

伊顿电气有限公司

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Conrad、

    我们在 TPSM84538 产品文件夹中有 TPSM84338 的 PSpice 模型、它是该器件的 3A 版本:

    如果您想要模拟 TPSM84538 的 5A 功能、则可以使用转换器的 PSpice (TPS54538) 并在电路中添加一个等效电感器(模块的电感应在数据表中):

    Carson