This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54KB2X-CALC:TPS56A37 可以提供开放式 PSPICE 或 Tine-TI 模型吗

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS56A37, TPS54KB20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1618760/tps54kb2x-calc-tps56a37-can-you-provide-an-open-pspice-or-a-tine-ti-model-please

器件型号:TPS54KB2X-CALC
主题中讨论的其他器件: TINA-TITPS56A37TPS54KB20

尊敬的支持部门

您能否提供 开放式 PSPICE 模型或 TINA-TI 模型?

PSpice 是设计中的痛点。

这是非常糟糕的 sllllloooooowwwwwwwwwwwwww。

很紧张、花费了我很多时间。

我从未见过这样糟糕的工具。

如果可能、为 TINA-TI 提供一个模型会非常有用

提前感谢您。

最好的摄政  

Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Martin、

    对于 TPS56A37、我们只提供 PSpice 模型。

    对于 TPS54KB20、我们有 SIMPLIS 模型、可以更好地运行。

    谢谢、

    Calan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的支持人员:尊敬的 Calan

    很遗憾、建议的器件不可用于我。

    TPS56A37 在 WebBench AFAIK 中不可用。

    何时可用?

    此致

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    TPS56A37 Webench 似乎也很慢。

    此设备稍微旧了一点、目前我们没有计划为此生成新模型。 请问您需要哪些条件? 我可以建议使用更新的器件。 还是严格要求 TPS56A37? 您希望模拟什么?

    谢谢、

    Calan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    我只是再次检查了一些东西在我们的侧。 Webench 目前似乎存在一些问题、因此器件未在加载。 请稍后在 TPS56A37 Webench 模型的产品页面上重新登录、您应该能够使用 TPS56A37 Webench 模型。

    谢谢、

    Calan