This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5163-LM5164DESIGN-CALC:PowerDesigner 似乎是糟糕的一天

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1619686/lm5163-lm5164design-calc-powerdesigner-seems-to-be-having-a-bad-day

器件型号: LM5163-LM5164DESIGN-CALC

似乎什么都不起作用。 我今天有一个截止日期、在 PowerDesigner 工具中无法访问我的设计。 对何时确定此值有任何估计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也一样。 昨天 2 月 23 日、当我积极使用该工具时、中断就开始了。 现在已经停机了至少 24 小时。

    我已经尝试了所有常见的故障排除浏览器缓存重置和注销并重新启动。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    似乎正在工作。 提醒您至少为我的设计截图!