This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP23580:该设计是否可以扩展范围

Guru**** 2917090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1620920/pmp23580-whether-this-design-could-extend-range

器件型号: PMP23780

您好的团队、

我的客户正在寻找输入范围为 200~900V、输出电压为 24V(额定功率为 80W)的解决方案。 您能说明一下这种双向反激式参考设计是否可以扩展到这个范围吗?

谢谢

Scarlett