This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3358:TI-RTOS 商业用途许可和认证要求

Guru**** 2899250 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1614242/am3358-ti-rtos-licensing-and-certification-requirements-for-commercial-use

部件号: AM3358

您好、

如果我在应用程序中使用 TI-RTOS 并根据需要进行修改、则分发或销售包含 TI-RTOS 的应用程序、您是否需要进行任何认证? 或者、我是否应该了解任何许可或使用限制?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anburaja、

    无设计支持

    首先、请注意、我们无法根据 SDK 下载页面上的标题和此 e2e 帖子为 AM335x TI-RTOS SDK 提供软件设计支持:  有关适用于 AM335x、AM437x、OMAP-L13x、C674x、K2G 的处理器 SDK TI-RTOS 的注意事项 AMIC110、AMIC120 器件  

    许可证信息

    您可以在 TI-RTOS PROCESSOR-SDK-RTOS 中找到每个组件的许可证信息、网址为 https://www.ti.com/tool/download/SDK-AM335X >软件清单。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    我不申请任何设计或实施支持;我的问题严格涉及许可:如果我在商业产品中使用和修改 TI-RTOS、是否允许在未经 Texas Instruments 认证或批准的情况下分销或销售该产品、以及我是否必须遵循任何许可或重新分配要求?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    线程所有者将在 2 月 17 日的一周内停止工作。 如果您在这周内没有收到更新、请 ping 通该线程。

    感谢您的耐心。

    此致、
    Harshith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anburaja、

    我在初始回复中指向的软件清单应该包含您所需的所有信息。 如果不清楚、请随时提出后续问题。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、
    我希望具体说明许可问题。 如果我在商业产品中使用和修改了 TI-RTOS、是否允许在未获得 Texas Instruments 认证或批准的情况下制造和销售该产品? 此外、在将 TI-RTOS 整合到商业产品中时、我是否必须遵守任何具体的许可义务或再分配要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anburaja、

    请先阅读软件清单。 我们列出了 TI-RTOS SDK 包中的每个组件、以及适用于 TI-RTOS SDK 包中该部分的特定许可证。 如果向下滚动到软件清单的底部、您将看到所有完整编写的许可证供您参考。 如果您对软件清单未回答的某个许可证有具体问题、请随时在此处提出该具体问题。

    此致、

    Nick