This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:未找到许可证

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: PSPICE-FOR-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1621974/pspice-for-ti-license-not-found

部件号:PSPICE-FOR-TI

你(们)好

我为 TI 安装了 PSPICE 仿真工具、但遗憾的是、我启动程序后收到以下错误消息:

image.png

您能帮我解决这个问题吗?

 

BR

Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Marco

    我正在与 Cadence 合作尝试调试此问题。 我的 Cadence 支持联系人询问以下问题:

    您能否与用户核实他是否还安装了除 PSPICE for TI 之外的全套 Cadence SPB 工具?
    他需要检查一个名为 CDS_LIC_FILE 的环境变量。 如果存在、请让他删除它并尝试使用该软件。 


    您可以尝试返回并报告吗?  

    谢谢你

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Adrian

    我已从您的 TI 主页安装应用程序 PSPICE-FOR-TI。

    我找到了以下用户变量:  

    CDS_HOME          C:\CDS_SPB_HOME

    cds_listener_      MODE LOCAL

    因此不是完全正确的 CDS_LIC_FILE。 我是否可以删除上述其中一项? 或者、它们是这样正确的吗?


    BR

    Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Marco

    感谢您提供详细信息。 这是 Cadence 的以下指导--告诉我们这是否有效!

    感谢您的更新。
    请建议客户尝试以下操作:
    
    1.
    从控制面板卸载 PSpice for TI。
    重新启动 Windows。
    右键‑点击安装程序→Run as administrator(这很重要)。
    
    如果这不起作用、请让用户提供更多日志以检查此故障的问题:
    
    2.
    打开“系统属性“→“高级“→“环境变量“。
    在 User variables 下、点击 New
    
    :name
    :cds_Lic_QA_test value:一个可写路径、例如 C:\cadence\PSpiceTI\qalog.txt
    
    
    、启动 PSpice for TI(或安装程序)并等待错误。
    打开 C:\cadence\PSpiceTI\qalog.txt 并将此 qalog.txt 发送给我们进行分析。