This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5013-Q1:LM5013-Q1 的仿真模型

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5013-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1618101/lm5013-q1-simulation-model-for-lm5013-q1

器件型号: LM5013-Q1

您好团队:

我们是否可以在 TINA 中使用 TI 页面上给出的 LM5013-Q1 的 SPICE 模型?

我正在尝试、但在创建宏模型时遇到一些错误。

请告诉我如何将 SPICE 模型导入 TINA。

谢谢

Madhurani

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Madhurani:

    我建议使用 PSpice for TI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我开始在 PSpice for TI 中对 LM5013-Q1 进行仿真。 输入电压范围为 14V 至 66V DC、输出电压为 5.5V @ 2A。 根据 TI 计算器和 TI webench、我使用了电感器和电容器值。 电路工作正常、直至达到 60V dc、但在 60V dc 后开始提供 0 输出。我检查了 SW 引脚电压。 即使输入为 66V 直流、它也会钳位在 60V 直流电压下。这是不是我获得 66V 输入输出的原因吗? 为什么即使输入为 66V dc 时 SW 引脚电压也是 60V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Madhurani

    请上传完整的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Madhurani

    由于没有更新、因此我将关闭该主题。 更新后、请随时与我们联系。