This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3851:将看门狗 TPS3851G33SDRBT 与 MPU 连接

Guru**** 2928200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1624849/tps3851-interfacing-watchdog-tps3851g33sdrbt-with-mpu

器件型号: TPS3851

尊敬的支持团队:

我们使用 TPS3851G33SDRBT 作为看门狗、如前所述、我们需要利用它来为 MCU 生成更长的复位时间、以使其正确启动。

根据数据表、建议我们需要将 WDO 引脚连接到 MPU 的 NMI 引脚、将 RESET 引脚连接到 MPU 的 RESET 引脚。

根据我们的理解、我们希望将 WDO 引脚与 MPU RESET 直接连接。

此外、建议我们如何通过在 CWD 引脚上添加电容器来启用可配置的看门狗超时。

此致、

Lalit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lalit、  

    根据我们的理解、我们希望将 WDO 引脚直接与 MPU RESET 相连。

    是、这是可以接受的。  

    另外、请建议我们如何通过在 CWD 引脚上添加电容器来启用可配置的看门狗超时。

    一旦一个电容器连接到 CWD、就会轻松启用基于电容器的时序。 请遵循数据表第 7.1.1.2 节中的公式 1、为所需的时序配置计算合适的电容值。