This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5163-LM5164DESIGN-CALC:LM5164-Q1 的未加密 SPICE 模型

Guru**** 2810515 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5164-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1623444/lm5163-lm5164design-calc-unencrypted-spice-model-of-lm5164-q1

器件型号: LM5163-LM5164DESIGN-CALC
主题: LM5164-Q1 中讨论的其他器件

嗨、我无法出于仿真目的获取 LM5164-Q1 未加密 SPICE 模型  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Parth:  

    您可以从 TI 网页的“设计工具“下获取  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我下载了未加密的模型、它仍处于加密状态

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您正在尝试使用什么软件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Simterix  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不奏效。 您 需要使用实际的 simplis 模型。