This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4432:提供 AFE4432_xlsm Register_Generation 文件

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4432, AFE4950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1624859/afe4432-provide-the-afe4432_register_generation-xlsm-file

部件号: AFE4432
Thread 中讨论的其他器件: AFE4950

尊敬的 TI 团队:

我是 Aitronics 的一名工程师。

我目前正在使用 TI AFE4432、想问是否可以提供 AFE4432_AFE44xlsm Register_Generation 文件进行寄存器配置。

之前、我使用了 AFE4950、并且我有 AFE4950_xlsm Register_Generation 文件、这对开发非常有帮助。 我想知道 AFE4432 是否有类似的寄存器生成文件或工具。

我无法在支持表单中上载参考文件、但参考文件是 AFE4950_0xlm.xlsm Register_Generation。

请提供 AFE4432_xlsm.xlsm Register_Generation 文件(如果可用)?

谢谢你。

此致、
Liu Chiafan
Aitronics

我的电子邮件:
Nelson.Liu@aitronics.com tw