This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320VC5509A:用于 TMS320VC5509A 的传统开发/评估套件的可用性

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320VC5509A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1625872/tms320vc5509a-availability-of-legacy-development-evaluation-kit-for-tms320vc5509a

部件号: TMS320VC5509A

尊敬的团队:

我们目前正在为客户开发的旧产品提供软件更新。 系统中使用的处理器是 TMS320VC5509A DSP

为了继续进行开发和测试、我们正在尝试为该器件获取合适的评估或开发板。 但是、我们知道以前可用的套件似乎已过时、不再通过标准渠道列出或提供。

请告知:

  1. 是否仍可通过任何官方或第三方渠道获取任何旧版评估/开发套件(例如 C5509A DSK 或类似工具)。

  2. 是否有建议的替代方法来评估或开发适用于此 DSP 的软件。

  3. 是否提供了旧开发板的参考设计文件或硬件文档。

我们非常感谢能够帮助我们获得或复制合适的开发平台的任何指导。

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anoop:

    如您在 TMS320VC5509A 产品页面上所见、 由于器件使用年限较长且 TI 内提供的支持资源有限、TMS320VC5509A 被标记为“没有 TI 提供的设计支持“。  因此、没有适用于 VC5509A 器件的 EVM、包括设计文件。

    专门回答您的问题: 我不知道从 TI 或第三方渠道提供了用于 VC5509A(或类似 C5x 器件)的任何工具/EVM。  我建议 从硬件和软件开发的角度查看 TMS320VC5509A 产品页面的“技术文档“部分、了解该器件可用的所有配套资料。  这些文档将是您获取支持的最佳资源。

    谢谢、
    Mike