This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM365R15:符合汽车标准

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM365R3, TPSM365R1, TPSM365R15, LMR36503-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1626713/tpsm365r15-automotive-qualified

器件型号: TPSM365R15
主题中讨论的其他器件: TPSM365R3TPSM365R1LMR36503-Q1

你(们)好
您能否确认 TPSM365R1、TPSM365R3 和 TPSM365R15 是否符合汽车标准。如果没有、您能否建议使用适用于 48V 应用的汽车标准替代产品?

 

 

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能否确认 TPSM365R1、TPSM365R3 和 TPSM365R15 是否符合汽车标准

    它们未通过汽车认证。 通过汽车认证的 IC 通常在其器件型号的末尾有一个-Q1。

    如果不是、您是否可以建议使用适用于 48V 应用的符合汽车标准的替代产品?

    什么是应用程序? 和工作条件(VIN、Vout,频率等)?  

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好。我听说 TPSM365R15 将符合汽车标准... u 可以重新检查吗?
    要求:  

    参数 TPSM365R1
    限制 ti
    零件类别 降压电源模块
    VIN 工作范围 3–65V
    绝对最大输入电压 70V
    最大输出电流 0.1A
    开关频率 200 kHZ–2.2MHz
    静态电流(典型值) 4µA
    封装类型 HotRod QFN 电源模块
    集成电感器 是的
    符合汽车标准 应符合汽车标准
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    不确定信息的来源、但不正确。  TPSM365R15 未通过汽车认证。 此类器件的器件型号末尾将有一个-Q1、该-Q1 将在数据表中明确提及。

    遗憾的是、我们没有通过汽车认证的 65V 电源模块。 但也有一些通过汽车认证的转换器。 你可以看看 LMR36503-Q1 : https://www.ti.com/product/LMR36503-Q1 ,它应该满足要求.

    此致、

    Niranjan