This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:借助基于 TIDA-010938 的并网逆变器(20kHz 实现)电流控制调优

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010938, TMS320F280039C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1625365/tms320f280039c-tuning-assistance-for-tida-010938-based-grid-tie-inverter-20-khz-implementation-current-control

器件型号: TMS320F280039C

尊敬的 Texas Instruments 支持团队:

我们目前正在开发 用于大规模生产的并网逆变器(50,000 至 100,000 个器件) 使用了 TIDA-010938‑ 实现平稳过渡 TMS320F280039C 控制器。

在产品开发过程中、我们对原始参考设计参数进行了如下修改:

系统修改

  • 参考设计中的原始开关频率: ~87kHz

  • 我们实现的开关频率: 20kHz

  • 控制 ISR 频率: 10kHz

我们开始使用 TI 示例实验室进行测试、并观察到以下结果:

实验结果

  • 实验 6 和实验 7: 工作正常。

  • 实验 9 和实验 10:

    • 网格同步已成功实现。

    • 不过、 电网电流变得不稳定、并产生显著的谐波

由于该参考设计在更高的开关频率下运行、因此我们认为这种不稳定性可能与此相关 降低开关频率后进行控制环路和滤波器参数调优

我们要求提供有关为确保稳定运行而必须修改哪些参数的指导。

具体而言、我们需要澄清以下内容:

  1. PR 控制器调优

    • 需要对进行更改 Kp、Ki 和谐波补偿器参数 降至时 20kHz

  2. PI 控制器调优

    • 的推荐调优方法 直流母线控制和电流环路 一方 10kHz ISR 频率

  3. LCL 滤波器 Re 设计

    • 重新计算指南 LCL 滤波器参数 转换为低输出电压 87kHz→20kHz

  4. 软件调优工具

    • 不限 提供的计算器、电子表格或设计工具 适用于:

    • PR 控制器调优

    • PI 环路调优

    • LCL 滤波器设计

目前、我们正面临通过正常渠道获得详细支持的困难。 因为该工程的适用对象 大规模商业生产 ,我们非常感谢 由专门的 TI 工程师或应用专家提供的技术指导 他可以帮助我们稳定控制环路并减少谐波。

您的支持将帮助我们快速进行固件开发并最终确定逆变器设计。

我们期待着您的指导。