This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5149-LM251489DESIGN-CALC:Webench 仿真不起作用

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1625328/lm5149-lm25149design-calc-webench-simulation-is-not-working

器件型号: LM5149-LM25148DESIGN-CALC
主题: LM5149 中讨论的其他器件

你(们)好

 

我尝试模拟 LM5149、甚至默认创建的设计也不会进行仿真。 我已经尝试过 Chrome 和 Edge。 作为一种变通方法、我尝试下载 pspice 模型以在 ltspice 上进行仿真、但可能因为它是一个加密的 lib 文件而无法创建符号。 我是否可能获得一个非加密的 lib 文件来继续我的设计工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manju:

    我们不支持 LTspice。 您能发送提议的规范和完整的快速入门文件吗、我会对其进行审核。

    --

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果有用、我可以发送一个简化的 SIMPLIS 模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim

    感谢您的快速响应。  以下是 PDF 格式的快速入门 xlsm。 规格为 40V 输入 — 25V、10.5A 输出。 设计布局尺寸非常理想、因为我们的空间受限。

    加密的 pspice 模型是否可以与“PSpice for TI“配合使用? 还有任何关于 Webench SIMS 何时将恢复工作的见解?


    e2e.ti.com/.../LM5149_5F00_LM25149_5F00_quickstart_5F00_calculator_5F00_A4.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manu:

    除了高侧 FET 损耗为 5W 外、快速入门看起来正常。 鉴于此处的高占空比、低侧 FET 不需要如此低的 Rdson。 此处的 Rdson 较高将会降低 Qrr、从而有助于高侧 FET 开关损耗 (PRR = Vin*FET*FSW Qrr)。 另一种选择是减小 Fsw。

    --

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这是一个有用的提示。 我选择了另一个具有较低 Qrr 的低侧 FET。 Webench 仿真也能正常工作、因此我能够对设计进行仿真。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Manju。