This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM843B22-A26-A22-CALC:Webench 仿真问题

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM843B22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1624974/tpsm843b22-a26-a22-calc-webench-simulation-problem

器件型号:TPSM843B22-A26-A22-CALC
主题中讨论的其他器件: TPSM843B22

您好:

我在 Webench 中运行仿真时遇到了一些问题。

我为 P/N TPSM843B22RDGR 创建了一个新工程、在我尝试执行一些仿真之前一切都很好。 每次我尝试仿真时、都会收到以下错误:

“模拟失败—SIM 类型:加载瞬态 SIM ID:{sim number}

然后我尝试了过去能够仿真的旧项目、但我在仿真中遇到了同样的问题。

是否有方法可以获得有关错误的更多信息以修复错误?

提前感谢。

Ilario Durante

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ilario:

    感谢您的耐心,我刚刚从假期回来。

    如果您在多个不同的工程中收到相同的瞬态响应误差、则可能是一般 webench 误差。 我会将您的问题发布到 webench e2e 论坛以邀请他们的专家提供帮助。 我是 TPSM843B22 器件专家、因此我不能对一般 webench 错误发表太多评论。

    如果您认为它基于器件、请发送您的 webench 设计、我可以查看您的设计是否存在任何可能导致该错误的重大问题。

    Carson