This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPLD2001-Q1:使用 InterConnect Studio 中的 TPLD2001-Q1 简化 I2C 可控 25kHz PWM 输出

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TPLD2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1627331/tpld2001-q1-simuating-i2c-controllable-25khz-pwm-ouputs-with-tpld2001-q1-in-interconnect-studio

器件型号: TPLD2001-Q1
主题中讨论的其他器件: TPLD2001

您好、  

我们想使用 TPLD2001 拥有四个 25kHz PWM 输出、其占空比通过 I2C 控制。 我想知道是否有任何方法可以在 InterConnect Studio 中对此进行仿真、以确保其适用于 TPLD。 我希望获得 12 个 PWM 输出均通过 I2C 进行控制、我知道这需要 3 个 TPLD2001 芯片。  

我在 IC Studio 中四处玩,无法正确地仿真一切。 如图所示、PWM 切换的频率未显示在端口中。 我也不知道如何将 I2C 接收器连接到 PWM 系统以检查它是否可以正确控制占空比。 是否有任何方法可以在 ICInterConnectStudioPWMGen.png Studio 中实现此功能。  

是否可以获得一个 Interconnect Studio 文件、其中显示如何以 25kHz 的频率实现四个 PWM 输出、并在可能的情况下可能与 I2C 接收器一起对其进行仿真。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们无法 在 ICS 中仿真 I2C 接收器功能。 我附加了一个 ICS 文件、其中我在 25MHz 上使用 4 个 PWM 输出。 与您所做的主要区别在于、我的 25MHz 振荡器被 4 分频、并且计数器的保持输入使用 VCC 设置为高电平。

    此致、

    Ian

    e2e.ti.com/.../E2e4PWMs.syscfg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的模拟 Ian。 尽管我们无法仿真 I2C 接收器、您能否确认发送到 PLD 的 I2C 命令是否允许进行足够快的占空比调整、以便我能够以 250Hz 的更新频率运行控制环路?

    再次感谢您的帮助!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,是的,这是足够快。