This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA-TI 英语:求解使用 Tina-TI 中的"New Macro…"向导导入的 SPICE 模型的特定语法错误

Guru**** 2866460 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1628379/tina-ti_english-solving-specific-syntax-error-for-a-spice-model-imported-with-new-macro-wizard-in-tina-ti

器件型号: Tina-TI

您好、我在 SPICE 库中找不到我尝试导入其特定部分的语法问题。 我正在寻找有关此特定语法错误的专业知识。

我的目标是在 Infineon 的附加库中为 ISP20EP10LM_L1 创建一个新的宏。
在分配正确的 symobl 之后、报告以下错误:

3dc64f26-1237-460a-963c-0993a271bcbc.jpg

Optimos_p-channel_100V_Spice.lib 

有问题的行在子电路(行 110 和 218)的库文件中出现两次。
我找不到此行或此行周围的任何语法错误。 有什么提示?

下面是有问题的 SPICE 线:

.FUNC Idiode (USD、Tj、ISS){exp (min (ln (ISS)+ USD/(NDI*kBq*Tj)、7)-ISS}