This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0714:需要协助–TMS5700714APZQQ1 上的引导代码执行问题(GPIO 切换测试)

Guru**** 2845750 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0714

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1625895/tms570ls0714-assistance-required-boot-code-execution-issue-on-tms5700714apzqq1-gpio-toggle-test

器件型号: TMS570LS0714

您好 TI 支持团队:

我目前正在开发** TMS5700714APZQ1**器件的引导代码。

如前所述、我安装了较旧版本的 Code Composer Studio、并能在创建工程时在 CCS 中选择**TMS570LS0714**器件。

我为**TMS5700714APZQ1**设备创建了一个测试项目、以验证引导代码的执行情况。 为了进行此验证、我尝试切换两个 GPIO 信号。

该测试中使用的引脚为:

READY→引脚 19 (N2HET1[0])

ACK→引脚 22 (N2HET1[2])

以下引脚用作我们编程中的数据引脚:

数据→引脚 1、2、5、8、9 10、12、18

开发工作流程:

1.在 Code Composer Studio 中创建了项目。

2.成功构建项目。

3.生成.S19 文件。

4.使用我们的内部工具(BPM Microsystems 编程器环境)将.S19 文件转换为启动代码数组。

5.引导代码通过调试接口上传到 RAM。

从调试日志中、引导代码写入操作显示为成功。 校验和验证匹配:

_lWriteCSum ==_lCSum

这表明正在将启动代码正确写入目标存储器。

出于调试目的、我创建了一个简单的应用、用于连续切换 READY 引脚和 ACK 引脚。 然而、观察逻辑分析仪上的信号时、我只看到单次切换、而不是连续切换。

当前观察:

•引导代码上传显示成功、校验和验证通过

•但是、GPIO 引脚不会按预期连续切换。

非常感谢有关在此器件上运行简单 GPIO 切换代码的任何指导或示例工程。

感谢您的帮助。 我将附上几个屏幕短片的观察结果

此致、

Rushikesh Porwal