This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010954:TIDA-010954 是否会提高功率因数?

Guru**** 2903660 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010954

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1624979/tida-010954-does-tida-010954-improve-the-power-factor

器件型号: TIDA-010954

大家好!

我们考虑一种可通过交流电压产生任意直流电压并同时提高功率因数的系统。  

在您的应用手册 TIDA-010954 中、似乎不会使交流侧电流跟随交流电压。  

该环变频器是否能够调整功率因数? 如果直流到交流模式和交流到直流模式的操作不同、请分别解释每个情况。 如果您的 TIDA-010954 不执行 PFC 操作、您能否确定或仿真电流和电压之间的相位差?

 

我们想考虑我们是否可以基于您的环变频器进行开发、或者我们是否需要升级到矩阵转换器。  

 

此致、

YukIOOYAMA