This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6287B15:请求 TPS6287B15 的瞬态 SPICE 模型以进行负载‑阶跃仿真

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS6287B15, TPSM8287B15

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1632368/tps6287b15-request-for-transient-spice-model-for-tps6287b15-for-load-step-simulation

器件型号: TPS6287B15
主题: TPSM8287B15 中讨论的其他器件

尊敬的 TI 支持团队:

我目前正在使用 TPS6287B15 稳压器作为 Keysight ADS 中的 VRM 执行 PDN 负载‑μ A 瞬态仿真。

在产品页面上、我找到了可用的仿真模型(PSpice AVG 模型和 SIMPLIS 模型)、但我找不到适合快速负载‑阶跃分析、峰值‑至‑μ s 峰值电压评估或 PDN 稳定性仿真的开关瞬态 SPICE 模型。

可用的 PSpice AVG 模型似乎是一个平均模型、不包括开关行为、因此不能用于瞬态负载阶跃仿真。 SIMPLIS 模型也与 ADS 不兼容、无法导入。

您能否确认 TI 是否为 TPS6287B15 提供未加密的瞬态 SPICE (.lib/.cir) 模型? 如果此类模型根据保密协议或不同的下载包提供、请告知我。

感谢您的支持。

此致、
Manthan Talekar

仿真和验证工程师
山高北欧有限公司
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Manthan、

    我认为我们没有适用于该系列的 PSpice 瞬态模型、但我将仔细检查一下。  是的、AVG 模型是一个平均模型。  您可以使用此设置运行负载阶跃仿真、但它更多地用于测量波特图(环路响应)。

    您的负载瞬态要求是什么?  这只是一个 15A 器件、负载电流不是很大。

    我们还在 MagPack 电源模块中提供该器件、该模块集成了电感器:TPSM8287B15。

    谢谢、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    感谢您的 答复。

    我们的瞬态要求是 AI SoC 的 0.8V 内核轨、在这种情况下、负载电流变化可能非常快、峰值‑μ V 至‑μ V 峰值电压纹波必须保持在很小的容差范围内。 因此、我们需要评估 PDN 瞬态性能、包括 VRM 响应和振铃行为、因此我要寻找瞬态 SPICE 模型。 如果您发现了什么、请告诉我。

    再次感谢您的支持。

    此致、
    Manthan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Manthan、

    我确认我们没有此器件的瞬态模型、但我们开发了 平均模型(也支持负载瞬态仿真)、以便将其集成到 ADS 中。   这是否可以在仿真中尝试?

    如果您需要未加密的版本、贵公司是否与 TI 签订了 NDA?  我们需要一个 NDA 才能共享它。

    谢谢、

    Chris