This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6748:有关在 TMS320C6748EZWTD4E 上进行安全启动的许可要求的问题

Guru**** 2885260 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1627781/tms320c6748-question-regarding-licensing-requirements-for-secure-boot-on-tms320c6748ezwtd4e

部件号: TMS320C6748
主题中讨论的其他器件: OMAPL138

尊敬的 Texas Instruments 支持团队:

我正在使用 TMS320C6748EZWTD4E(安全‑启动型号)、并希望确认使用安全启动功能的正式要求。

使用 SECDEEVTOOL‑OMAPL138/C6748 软件包(包括安全 AISGen 和安全刷写/签名实用程序)中提供的工具生成加密和已签名的引导加载程序/应用程序映像时、是否需要 Texas Instruments 提供任何类型的许可证、激活密钥或其他授权?

上述激活安全启动的程序是否完全正确?

请您确认此类要求或说明此类要求是否存在的任何文件。
 
提前感谢您的支持!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bartlomiej

    很抱歉耽误您的时间、请将此 TT 发送给正确的团队。  

    ——保罗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的机票是否有任何更新?