This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM63610-DESIGN-CALC:需要 TPSM365R3 ltSPICE 支持的仿真 sFile

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM365R3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1633178/tpsm63610-design-calc-need-tpsm365r3-ltspice-supported-simulation-sfile

器件型号: TPSM63610-DESIGN-CALC
主题中讨论的其他器件: TPSM365R3

我无法使用给定的加密仿真文件和 ltspice。 我需要它来测量和计算我们的新项目。 请帮助我为 TPSM365R3 器件提供 ltSPICE 支持的仿真文件。 谢谢您...

此致、
Pradeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pradeep、

    未加密模型通常仅根据 NDA 共享。 您/您的公司是否有与 TI 合作的产品?

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的采购团队始终符合他与 TI 的一致意见

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否向他们核实是否存在 NDAR/获取 NDA ID 编号?

    或者、如果您的账户已分配了 TI FAE、您也可以询问他们。