This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62870-Q1:TPS62873-Q1:用于原理图和光绘开发的 Altium 文件

Guru**** 2893090 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62870, TPS62873EVM-143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1634117/tps62870-q1-tps62873-q1-altium-files-for-schematic-and-gerber-development

器件型号: TPS62870-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS62870TPS62873EVM-143

这应该是一个“相关的问题“,但它完全不清楚是否有任何链接到原来的 quenstion 通过点击链接按钮...  
无论如何、我们非常希望能够访问 TPS62873EVM-143 的 Altium PCB 布局和 Sch 文件、以便检查封装尺寸-- 虽然器件数据表明确表明对 TPS6287x 底部接地焊盘使用非阻焊层定义 (NSMD) 焊盘技术、但我们在某些焊盘上遇到短路和连接不可靠的问题、并且从用户手册中 TPS62873EVM-143 的 PCB 层的有限 PDF 打印来看、评估模块 PCB 设计时肯定看起来使用阻焊层定义 (SMD) 焊盘技术进行底部端接。  我们正在尝试与 PCB 组装供应商合作、想出如何调整封装设计、以获得更可靠的 TPS62870 焊接组装。   
请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、EVM 用户手册中说“光绘文件可在 TPS62873EVM-143 工具页面上找到。“   但我在任何文档或支持链接中都找不到它们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您提供意见。 Geber 文件将在本周在产品文件夹中更新。

    同时、我知道生产部门跟踪这些数据至关重要。 我会在 E2E 上向您发送消息。 请分享您的邮件以共享 geber 文件。

    您是否还能分享计划在何处使用该器件的最终应用?  

    此致、

    Tanvee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 BrooksL、

    我正在结束主题。 如果您需要进一步的帮助、请告诉我。

    此致、

    Tanvee