This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A-PET-CALC:使用 EDGEAIMMDETECTION 库时出现问题

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1625532/am62a-pet-calc-problem-using-the-edgeaimmdetection-library

部件号:AM62A-PET-CALC

我正在尝试使用该库来训练计算机视觉模型、当我使用 edgeaimmdeploy 文件夹中的./ setup.sh 命令时、附件中会出现以下问题  

 
我无法发送问题。

但由于缺少 pkg_resources setuptools 所需的模块、构建过程无法继续、因此安装失败。



在主 TexasInstruments/edgeai-tensorlab 中使用该工具 · 
并使用以下版本编译我的模型: TexasInstruments/edgeai-tidl-tools at rel_10_01 
10.01.00
我的计算机使用 Debian 12、我的处理器是 AM62A

您能帮我弄清楚如何解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Romulo:  

    我们很高兴为您提供帮助。 我没有太多的信息来结束真正的问题。 请您直接在此处复制并克服该错误吗? 同时、请注意以下几点:

    • 您是否成功使用 edgeai-tidl-tools 编译模型? 如果是、为什么您尝试运行 mmdetection 工具?
    • 我们的工具已在 Ubuntu 22.04 上经过测试和验证。  

    此致、

    Qutaiba

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。

    让我们考虑几件事情:我正在使用 MMdetection 库来训练我的模型。 我只能将 TIDLtools 与您提供的示例模型配合使用、但我想使用自己的数据集训练我自己的模型。

    我无法在这里粘贴错误、因为系统认为它是病毒。

    我还在指定的 Ubuntu 上测试了它、并且出现了相同的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正在收集 mmcv>=2.2.0
     使用缓存的 mmcv-2.2.0.tar.gz (479 KB)
     正在安装编译依赖项...已完成
     正在获取构建滚轮的要求...错误
     错误:子进程 — 退出-有错误
     
     ×获取制造车轮的要求未成功运行。
     │退出代码:1.
     ╰─>[17 行输出]
       回溯(最近一次呼叫):
        文件“/home/DML5H74/.pyenv/versions/3.9.20/envs/edgeai-mmdetection/lib/python3.9/site-packages/pip/_vendor/pyproject_hooks/_in_process/_in_process.py “、第 389 行、在中
         main()
        文件“373"/home/DML5H74/.pyenv/versions/3.9.20/envs/edgeai-mmdetection/lib/python3.9/site-packages/pip/_vendor/pyproject_hooks/_in_process/_in_process.py“/home/DML5H74/.pyenv/versions/3.9.20/envs/edgeai-mmdetection/lib/python3.9/site-packages/pip/_vendor/pyproject_hooks/_in_process/_in_process.py、第 373 行、位于 main 中
         JSON_OUT[“return_val"]=“=挂钩 (**hook_input[“kwargs"])“)
        文件“get_requires_for_build_wheel 中的/home/DML5H74/.pyenv/versions/3.9.20/envs/edgeai-mmdetection/lib/python3.9/site-packages/pip/_vendor/pyproject_hooks/_in_process/_in_process.py 第 143 行
         回钩 (CONFIG_SETTINGS)
        文件“get_requires_for_build_wheel 中的/tmp/pip-build-env-p8kp7xaf/overlay/lib/python3.9/site-packages/setuptools/build_meta.py 第 333 行
         返回 self._get_build_requires (config_settings、requirements=[])
        文件“get_build_requires 中的/tmp/pip-build-env-p8kp7xaf/overlay/lib/python3.9/site-packages/setuptools/build_meta.py 第 301 行
         self.run_setup
        文件/tmp/pip-build-env-p8kp7xaf/overlay/lib/python3.9/site-packages/setuptools/build_meta.py、第 520 行、位于 RUN_setup 中
         super ().run_setup (setup_script=setup_script)
        文件“run_setup"中“中的/tmp/pip-build-env-p8kp7xaf/overlay/lib/python3.9/site-packages/setuptools/build_meta.py、第 317 行
         exec(代码,局部变量 ())
        文件“ “、第 5 行、在中
       ModuleNotFoundError:没有名为“pkg_resources"的“的模块
       【输出结束】
     
     注:此错误源自子进程、可能不是 PIP 问题。
    错误:获取构建车轮的要求时无法构建'MCV'
    使用/home/DML5H74/.pyenv/versions/3.9.20/envs/edgeai-mmdetection/lib/python3.9/site-packages/pip 中的 pip 26.0.1 (python 3.9)
    正在获取文件:///home/DML5H74/ddaw/ddaw/Archive_SDK/edgeai-tensorlab/edgeai-mmdeploy
     正在运行命令以安装编译依赖项
     使用/home/DML5H74/.pyenv/versions/3.9.20/envs/edgeai-mmdetection/lib/python3.9/site-packages/pip 中的 pip 26.0.1 (python 3.9)
     正在收集 setuptools>=40.8.0
      从 files.pythonhosted.org/.../setuptools-82.0.1-py3-none-any.whl.metadata 获取 setuptools>=40.8.0 的依赖信息
      使用缓存的 setuptools-82.0.1-py3-none-any.whl.metadata (6.5 KB)
     使用缓存的 setuptools-82.0.1-py3-none-any.whl (1.0 MB)
     安装收集的软件包:setuptools
     错误:PIP 的相关性解析程序当前未考虑已安装的所有软件包。 此行为是以下依赖关系冲突的根源。
     openxlab 0.1.3 需要 setuptools~=60.2.0、但您有不兼容的 setuptools 82.0.1。
     已成功安装 setuptools-82.0.1
     正在安装编译依赖项...已完成
     运行命令检查构建后端是否支持 BUILD_DI可 编辑模式
     正在检查构建后端是否支持 build_editable ... done
     运行命令获取构建可编辑的要求
     回溯(最近一次呼叫):
      文件“/home/DML5H74/.pyenv/versions/3.9.20/envs/edgeai-mmdetection/lib/python3.9/site-packages/pip/_vendor/pyproject_hooks/_in_process/_in_process.py “、第 389 行、在中
       main()
      文件“373"/home/DML5H74/.pyenv/versions/3.9.20/envs/edgeai-mmdetection/lib/python3.9/site-packages/pip/_vendor/pyproject_hooks/_in_process/_in_process.py“/home/DML5H74/.pyenv/versions/3.9.20/envs/edgeai-mmdetection/lib/python3.9/site-packages/pip/_vendor/pyproject_hooks/_in_process/_in_process.py、第 373 行、位于 main 中
       JSON_OUT[“return_val"]=“=挂钩 (**hook_input[“kwargs"])“)
      文件“/home/DML5H74/.pyenv/versions/3.9.20/envs/edgeai-mmdetection/lib/python3.9/site-packages/pip/_vendor/pyproject_hooks/_in_process/_in_process.py、第 157 行、位于 get_requires_for_build_editable 中
       回钩 (CONFIG_SETTINGS)
      文件“/tmp/pip-build-env-miv2o4on/overlay/lib/python3.9/site-packages/setuptools/build_meta.py、第 481 行、位于 get_requires_for_build_editable 中
       返回 self.get_requires_for_build_wheel (config_settings)
      文件“get_requires_for_build_wheel 中的/tmp/pip-build-env-miv2o4on/overlay/lib/python3.9/site-packages/setuptools/build_meta.py 第 333 行
       返回 self._get_build_requires (config_settings、requirements=[])
      文件“get_build_requires 中的/tmp/pip-build-env-miv2o4on/overlay/lib/python3.9/site-packages/setuptools/build_meta.py 第 301 行
       self.run_setup
      文件/tmp/pip-build-env-miv2o4on/overlay/lib/python3.9/site-packages/setuptools/build_meta.py、第 520 行、位于 RUN_setup 中
       super ().run_setup (setup_script=setup_script)
      文件“run_setup"中“中的/tmp/pip-build-env-miv2o4on/overlay/lib/python3.9/site-packages/setuptools/build_meta.py、第 317 行
       exec(代码,局部变量 ())
      文件“ “、第 3 行、在中
     ModuleNotFoundError:没有名为“pkg_resources"的“的模块
     错误:子进程 — 退出-有错误
     
     ×获取构建可编辑项的要求未成功运行。
     │退出代码:1.
     ╰─>无可用输出。
     
     注:此错误源自子进程、可能不是 PIP 问题。
     完整命令:/home/DML5H74/.pyenv/versions/3.9.20/envs/edgeai-mmdetection/bin/python /home/DML5H74/.pyenv/versions/3.9.20/envs/edgeai-mmdetection/lib/python3.9/site-packages/pip/_vendor/pyproject_hooks/_in_process/_in_process.py get_requires_for_build_editable /tmp/tmp8dal_qas
     CWD:/home/DML5H74/ddaw/ddaw/Archive_SDK/edgeai-tensorlab/edgeai-mmdeploy
     正在获取构建可编辑...错误的要求
    错误:/home/DML5H74/ddaw/ddaw/Archive_SDK/edgeai-tensorlab/edgeai-mmdeploy 在获取生成可编辑的要求时无法生成“file://file"</s>“
    (edgeai-mmdetection)(基址)DML5H74~VWTBCLSVA0013:@/ddaw/ddaw/Archive_SDK/edgeai-tensorlab/edgeai-mmdeploy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    执行训练、然后使用该特定版本的 TIDL 工具进行编译的最佳方法是什么? Qutaiba Saleh 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Romulo:

    如果支持模型、modelmaker 是训练和编译模型最简单的方法: https://github.com/TexasInstruments/edgeai-tensorlab/tree/main/edgeai-modelmaker。  

    此致、

    Qutaiba

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用这个工具和积极的成功 ,但当我把它在董事会,这发生了。

    我终于成功地生成了一个已编译的模型,但现在这个问题不断出现:生成的模型具有与 Texas Instruments 模型完全相同的结构。 有人以前见过这种情况吗?


    Ittctrl_registerHandler:命令 iss_send_DCC_file 在位置 8 注册
    错误:无法在/dev/i2c-9 打开 i2c 总线
    警告:初始化 i2c 总线失败。 寄存器读/写不起作用!!!
    网络:在 IP Addr = 192.168.178.3 打开、套接字端口= 5000!!
    已加载 libtidl_onnxrt_ep 0xaaaec49eb50
    创建的子图的最终数量为:1, — 卸载节点–271、节点总数–271
    调用:错误:无法打开网络文件/opt/model_zoo/ONR-OD-8200-yolox-nano-lite-mmdet-coco-416x416 /artifacts/su_tidl_net.bin
    抛出“ORT::exception“实例后调用的终止
    what():创建状态函数失败。 返回值:–1
    已中止(核心已转储)
    root@ddaw:/# ls /opt/model_zoo/ONR-OD-8200-yolox-nano-lite-mmdet-coco-416x416 //工件
    allowedNode.txt su_tidl_io.bin subgraph_0_tidl_io_1.bin tempDir
    onnxrtMetaData.txt su_tidl_net.bin subgraph_0_tidl_net.bin
    root@ddaw:/#

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Romulo:

    很好地完成了编译步骤。 关于您分享的应用程序错误、我有两个建议:

    此致、

    Qutaiba

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Romulo:

    您似乎正在直接运行编译脚本、而无需完成在该工具中为编译做好准备所必需的训练。 若要适当地运行 modelmaker、请从.run_modelmaker.sh 脚本开始。 请参阅此自述文件中的详细信息: https://github.com/TexasInstruments/edgeai-tensorlab/blob/r10.1/edgeai-modelmaker/README.md。 我提供了 10.1 版本的链接、因为这是您似乎使用的版本、但请确保使用的 modelmaker 版本与器件上的 SDK 相匹配。  

    另一个建议是首先运行默认示例、以确保设置正确、然后尝试使用您自己的数据集。  

    最好的摄政酒

    Qutaiba

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用 Modelmaker 来训练模型、然后使用 TIDL Tools 尝试编译它。 但随后我遇到了我提到的错误。Qutaiba Saleh 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    模型制作器为您提供包括训练和编译在内的所有功能。 无需使用 TIDL 工具。  

    此致、

    Qutaiba

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、但当我尝试使用编译的模型时、我遇到了我之前提到的问题、它无法识别工件。 因此、我想训练模型、然后使用正确版本的 TID 编译器进行编译。

    请提供有关如何解决此问题的指南。

    使用 tidel 工具版本 10.01.00 的 SDK

    此问题:  
    Ittctrl_registerHandler:命令 iss_send_DCC_file 在位置 8 注册
    错误:无法在/dev/i2c-9 打开 i2c 总线
    警告:初始化 i2c 总线失败。 寄存器读/写不起作用!!!
    网络:在 IP Addr = 192.168.178.3 打开、套接字端口= 5000!!
    已加载 libtidl_onnxrt_ep 0xaaaec49eb50
    创建的子图的最终数量为:1, — 卸载节点–271、节点总数–271
    调用:错误:无法打开网络文件/opt/model_zoo/ONR-OD-8200-yolox-nano-lite-mmdet-coco-416x416 /artifacts/su_tidl_net.bin
    抛出“ORT::exception“实例后调用的终止
    what():创建状态函数失败。 返回值:–1
    已中止(核心已转储)
    root@ddaw:/# ls /opt/model_zoo/ONR-OD-8200-yolox-nano-lite-mmdet-coco-416x416 //工件
    allowedNode.txt su_tidl_io.bin subgraph_0_tidl_io_1.bin tempDir
    onnxrtMetaData.txt su_tidl_net.bin subgraph_0_tidl_net.bin
    root@ddaw:/#

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以使用 YOLO 进行训练、然后使用 EdgeAI TiDL 工具进行编译?

    如果是、是否有一个 Texas Instruments 教程介绍了如何使其正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid=“660618" url="“ url="~“~/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1625532/am62a-pet-calc-problem-using-the-edgeaimmdetection-library/6273358

    是否可以使用 YOLO 进行训练、然后使用 EdgeAI TiDL 工具进行编译?

    如果是、是否有一个 Texas Instruments 教程介绍了如何使其正常工作?

    [/报价]

    是的、您可以使用 edgeai-tidl-tools 进行编译、您可以查看以下示例: https://github.com/TexasInstruments/edgeai-tidl-tools/tree/rel_10_01/examples/osrt_python。 只需根据指令进行更新即可编译模型。  

    但是、如果您使用的 modelmaker 版本与您的 SDK 匹配、并且编译没有错误、则生成的模型应该可以正常运行。 您能否提供有关如何在 EVM 上运行模型的更多详细信息?

    此致、

    Qutaiba

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在运行 Modelmaker 10.01.04 版、我的供应商通知我他们使用 10.01.00 版。 它是否仍能正常工作?

    我不知道该怎么办来解决这个问题。

    如果我专门使用 10.01.00 版、正确的工作流程是什么? 我是否使用 Modelmaker 进行训练、然后使用正确的版本进行编译?

    我是否可以使用 YOLO 在 TIDL 工具中进行训练、然后进行编译? 我不知道该怎么办。

    实际上我使用你 Qutaiba Saleh 发送的示例 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid=“660618" url="“ url="~“~/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1625532/am62a-pet-calc-problem-using-the-edgeaimmdetection-library/6273504

    我正在运行 Modelmaker 10.01.04 版、我的供应商通知我他们使用 10.01.00 版。 它是否仍能正常工作?

    [/报价]

    是的、这应该仍然有效。

    以下是训练/编译模型的工作流程:

    选项 1:您不需要训练模型、只需使用 edgeai_modelzoo 中的一个模型。 有些模型已与 SDK 随附、网址为/opt/model_zoo. (我知道您有自己的数据,想要训练模型,但提到这只是为了涵盖所有选项。 此外、请使用开箱即用演示运行这些模型中的至少一个、以确保 EVM 设置按预期工作)。  

    选项 2:您拥有自己的数据并希望用于培训。 您可以使用 modelmaker 训练一个受支持的模型。 Modelmaker、训练和编译为您.  

    选项 3:您有自己的模型、您已经过训练、并希望编译以在 AM62A 上运行。 对于这种情况、您使用 edgeai-tidl-tools。  

    根据我的理解、您有自己的数据、希望使用 modelmaker 训练 yolox-nano-lite。 您只需使用 modelmaker 并按照说明操作。 主要工作是编辑此文件 https://github.com/TexasInstruments/edgeai-tensorlab/blob/r10.1/edgeai-modelmaker/config_detection.yaml 、然后运行脚本 run_modelmaker.sh。

    要在 EVM 上运行模型、有多个选项、最简单的是 edgeai-gst-apps。 它随 SDK 提供、您只需修改 config .yaml 文件、以引用您在上一步中生成的新模型。 请参阅以下示例: https://github.com/TexasInstruments/edgeai-gst-apps/blob/main/configs/object_detection.yaml。  

    这是否是您用于在 EVM 上运行模型的命令?  

    此致、

    Qutaiba

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所以、我不是自己构建 EVM 的所有部分;我的供应商会构建。 他们使用我这里的文件夹中的 aarch64-oe-linux。

    我已经尝试使用 Modelmaker 了,你可以看到以前,但我总是有问题.

    他们提供了一个可以使用的模型:onr-OD-8200-yolox-nano-lite-mmdet-coco-416x416,由您提供。

    我使用此命令运行`μ./Arago-2023.10-toolchl-2023.10.sh`。 我已附上我的 C++ code.e2e.ti.com/.../utils.cppe2e.ti.com/.../push_5F00_udp_5F00_main.cppe2e.ti.com/.../ddaw_5F00_demo_5F00_main.cpp

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供详细信息。  

    因此原始的“ONR-OD-8200-yolox-nano-lite-mmdet-coco-416x416"模型“模型可以正常工作、但您训练/编译的版本无法正常工作? 如果是这种情况、则表示编译存在错误。  

    我已经尝试使用 Modelmaker 了、正如您之前所看到的、但我总是遇到问题。

    您是否按照我在此处分享的说明运行 modelmaker :自述文件: https://github.com/TexasInstruments/edgeai-tensorlab/blob/r10.1/edgeai-modelmaker/README.md

    如果 modelmaker 导致问题、您使用什么来编译模型、导致 EVM 上出现错误?

    这是工作模型的内容还是您编译的模型?  

    root@ddaw:/# ls /opt/model_zoo/ONR-OD-8200-yolox-nano-lite-mmdet-coco-416x416 //工件
    allowedNode.txt su_tidl_io.bin subgraph_0_tidl_io_1.bin tempDir
    onnxrtMetaData.txt su_tidl_net.bin subgray_0_tidl_net.bin

    默认情况下、文件名似乎与我们工具生成的文件名不同。 请参阅此处的示例:  

    ls /opt/model_zoo/ONR-OD-8200-yolox-nano-lite-mmdet-coco-416x416/artifacts /-l
    共计 4952.
    -rw-r--r-- 1 根根根根根 1028 Mar 9 2018 allowedNode.txt
    -rw-r--r-- 1 根根 139 Mar 9 2018 onnxrtMetaData.txt
    -rw-r--r-- 1 根根 646036 Mar 9 2018 runtimes_visualization.svg
    -rw-r--r-- 1 根根 94616 Mar 9 2018 subgraph_0_tidl_io_1.bin
    -rw-r--r-- 1 根根 4109436 2018 年 3 月 9 日 subgraph_0_tidl_net.bin
    -rw-r--r-- 1 根 root 1662 Mar 9 2018 subgraph_0_tidl_net.bin.layer_info.txt
    -rw-r--r-- 1 根根根 1372211 Mar 9 2018 subgraph_0_tidl_net.bin.svg
    -rw-r--r-- 1 根根根 34722 Mar 9 2018 subgraph_0_tidl_net.bin_netLog.txt

    此致、

    Qutaiba

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助。 现在的最后一个问题、LOL:当 Edge Studio Web 应用程序安装在计算机上时、是否可能以某种方式使用它?

    我在那里使用了一个示例解决方案、它适用于我的显卡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Edge AI Studio 仅作为 Web 应用提供。 替代方法是在本地 PC 上使用 Modelmaker。 简单的规则是、如果 Edge AI Studio 可以训练/编译模型、那么 Modelmaker 也应该能够训练/编译模型。

    此致、

    Qutaiba

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    edgeai studio 中的 10.01 版本是一个类似的工具 edgeai tensorlab 10.01?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它是相同的版本。 在后台、Edge AI Studio 使用类似于 Modelmaker 的工具进行训练和编译。

    此致、

    Qutaiba

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我即将结束该主题。 如果需要、请提交另一个问题。  

    最好的摄政酒

    Qutaiba