This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS257XX-Q1-Efficiency-Calc:刷写 wconfig 的基础固件

Guru**** 2914610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1632423/tps257xx-q1-efficiency-calc-base-firmware-to-flash-ne-wconfig

器件型号:TPS257XX-Q1-Efficiency-CALC

您好、

正如我在配置工具 TPS257xx-Q1 GUI 工具中所看到的、我需要一个基本固件来应用新的配置。 是否有可能拥有它?
我已经提出申请、但尚无答案、因为团队需要验证使用 TPS255763D 芯片的定制硬件、我们需要在评估板和定制电路板上执行测试来验证设计。

最好的餐厅

Yousri Slama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Yousri、

    我将与我们的后端团队核实、并尽快与您联系。

    谢谢、此致、

    Seong